This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21683:在 VB1点看到的电压是多少?

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439214/pmp21683-what-is-the-voltage-seen-at-vb1-point

器件型号:PMP21683

工具与软件:

尊敬的专家:

针对此查询请求您的帮助:

您能否帮助我们根据  PMP21683设计确定 VB1引脚处的正确电压读数?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    Vb 来自变压器绕组。 我们有7匝绕组的48V 输出。 Vb 绕组是2匝。 因此、VB1上的标称电压应~13V。

    此致、

    Sheng-Yang Yu