This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23146:PMP23146

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438764/pmp23146-pmp23146

器件型号:PMP23146

工具与软件:

是否有人制作并测试了 PMP23146?  

有任何问题吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的设计测试结果已包含在网络上。 如果施工管理良好、就没有问题。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我真的很喜欢这个设计 PMP23146。 将 PCB 布线用作变压器线圈是一种智能设计。

    但我担心 印刷电路板制造厂的容限是否会影响结果。 PCB 制造有任何特殊要求吗?

    顺便说一下、您能否共享您的设计参考编号。 中的23表示2023年?

    谢谢  

    目录林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、福里斯特、  

    是的、需要遵循电路板的厚度和特定层的覆铜重量。 但总体而言、与绕组变压器相比、晶圆厂容差通常非常好。

    在编号方面、没有什么特别之处、我们早在数年前就开始使用 PMP20000、我们团队所做的每一项设计都将该编号增加1。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的快速回复。 我发现 PCB 和连接器在孔数上不匹配。 您是否手动切割了连接器 GRPB102MWCN-RC 的针脚? 请参阅随附的。

    我计划使用它作为 TMS320F28379的 AUX 电源。  整个系统是一个400V/28V 直流/直流转换器、28V、多通道输出的总功率约为3kW。  我将来可能需要你们的帮助。 如果有、请进行说明。 非常感谢!

    目录林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨森林,是的,我们调整连接器,使它有正确的引脚数和安装。 您可以选择间距合适的任何器件、但这并不重要。

    祝您设计顺利、如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢

    Robert