This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1仿真

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170-Q1, LM5171-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439713/lm5170-q1-lm5170-q1-simulation

器件型号:LM5170-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5171-Q1LM5170、LM5171

工具与软件:

您好!

我在 Tina 中对两相降压转换器进行仿真、具体规格如下:  

输入:15.5V

输出:14.7V (具有最大占空比的输出电压)

负载电流:60A (每相30A)

频率:100kHz

使用外部电压环路。

我已经在上面的规格中看到了仿真结果不正确、总电流不是都分频到两个通道、通道2负载的电流为90%、通道2的波形不正确。

通过增加输入电压、18V 输入和14V 输出来检查相同的情况、使其正常工作。 但是、发生了16V 和更低输入电压的问题。

请提供您的反馈。

我们的实际设计采用了 LM5171-Q1、适用于最大输出电流为125A 的四相降压转换器。 以便使用 LM5170-Q1进行仿真。

如下所示附加了 Tina 文件和设计计算器、

e2e.ti.com/.../DCDC-Buck_5F00_18th-Nov24-_2D00_-Copy-for-TI tsc

e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_DESIGN_2D00_CALC_5F00_V1.1.0.xlsx

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    如果达到最大占空比、则电流可能不会增加到所需的水平。

      与 LM5170相比、LM5171具有更高的最大占空比。 但是、您可能仍然需要降低开关频率以获得更高的占空比。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。

    根据数据表、LM5170-Q1的最大占空比为

    dmax= 1-(200nS+56nS)*100K=0.97  (10K DT 电阻和56nS 死区时间)。

    我在15.5V 输入和14V 输出下工作、即 DUTY=14/(15.5*0.95)=0.95

    因此、未达到 LM5170-Q1的最大占空比限制。

    我们的问题是、此占空比限制是仅用于 LM5170-Q1仿真、还是实际上我们可以考虑 LM5171-Q1有多大的占空比。  

    我们的工作频率为100KHz、输入为15.5Vdc、四相工作时目标输出最低为14.5V、负载电流为125A。

    请说明、使用15.5V 输入时、我们可以实现的输出电压目标大小。

    对于 LM5171-Q1、根据数据表、最大占空比为:

    DMAX = 1−150ns + TDT×Fsw

    dma=1-(150nS+56nS*100KHz)=0.979

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    难以判断您的应用中的确切占空比。 它随着 电感器、MOSFET 等的电阻的增加而增加。 您可能需要使用这些参数运行仿真。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的支持。

    根据仿真、我能够仿真的最大占空比仅为0.85。

    希望借助原始器件 LM5171-Q1、我们可以实现更高的占空比。

    此致

    瑞耶斯·K· E