This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350-SPICE:EP 模型

Guru**** 2588665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54350, TPS62933, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439949/tps54350-ep-spice-model

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: TPS54350TPS62933TINA-TI

工具与软件:

您好!

德州仪器(TI)是否有任何可以用于 TPS54350-Spice 的 EP 仿真软件?  我想更改反馈环路中的一些组件、并希望查看电源是否仍能进行调节。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    抱歉、我们没有适用于 TPS54350的 Spice 模型。 您的应用需要什么? 需要的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 我们有 TPS62933、28V、3A 同步降压转换器等较新的器件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    如果我们在反馈环路中使用额定值为10%变化的电容器、芯片是否仍然能够调节?  或者我们应该使用额定值为5%或1%的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供用于计算反馈环路增益的公式?  我在数据表中看到我们的增益应该为45、但它没有显示如何计算增益。  另外、说明滤波电感器和电容器的频率是1/5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用德州仪器(TI)的 Tina Schematic 软件对电路进行建模吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    请参阅 TPS54350 TPS54350 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 TINA-TI 模型和 PSpice 模型。 谢谢。