This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060013:文档

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440622/tida-060013-documentation

器件型号:TIDA-060013

工具与软件:

tidryj1.zip 中的文件格式是什么?

据网站 https://www.ti.com/tool/TIDA-060013#design-products

CAD/CAE 符号—TIDA-060013        TIDRYJ1.ZIP (522K)          用于 IC 零部件的3D 模型或2D 工程图的文件
这些文件的格式是什么、我将如何在 Autodesk Fusion 中使用它们?  
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    TI 主要使用 Altium 来制作 PCB 文件。 压缩文件夹中的文件来自 Altium (我猜测是2016或2018版本)。 我不熟悉 Autodesk Fusion、因此实际上我不知道它们是否相互兼容。 我最初的猜测是您可能无法使用 Autodesk Fusion 打开它们。

    -鲍比