This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:异常处理

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440219/dp83td510e-podl-evm-exception-handling

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM

工具与软件:

1.在连接网络端口之前必须接通电源一段时间;否则会出现通信问题。
2.全速通讯过程中 PD 板上存在异常噪声。 不确定噪声是源自电容器还是电感器、但很可能是源自电感器。
3.当 PD 板正常运行期间连接 USB 端口时,设备会反复重新启动。 PSE 板上不会发生此问题、并且可以通过 USB 端口正常读取 MDIO 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您观察 PoDL 板。 我们是否可以通过电子邮件在内部讨论这一点? 我还将邀请开发 PoDL 板的专家。

    ——

    此致、

    Hillman Lin