This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00701:TIDA-00701如何提高效率?

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701, PMP20612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1431624/tida-00701-how-can-tida-00701-increase-efficiency

器件型号:TIDA-00701
Thread 中讨论的其他器件: PMP20612

工具与软件:

你(们)好
我正在从事100W 反激式电源设计、
我在 TI 网站上找到了 TIDA-00701参考设计、
但是、EVK 的规格中提到平均效率约为88%~89%、
是否有可以提高效率的任何建议修改?
谢谢

附加详细信息:
www.ti.com/.../TIDA-00701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang-lun、

    我不建议更改此充电器的直流/直流级的拓扑、因为考虑 LLC 或半桥、100W 稍低。

    现在、通过保留 TIDA-00701的架构、应该可以通过移除无源钳位(或缓冲器)网络 D8、D7和 C18来提高直流/直流效率、并将其替换为 PMP20612中使用的双开关反激式有源网络、请参阅以下链接下的文档:

    https://www.ti.com/tool/PMP20612

    在此参考设计(根据原理图)中、高侧 FET Q200 (因此为2-SW 反激) 由栅极驱动变压器 T200和小信号 FET Q201驱动。 所以、我的建议是使用  TIDA-00701的功率级、但根据 PMP20612添加额外的高侧 FET 和栅极驱动器。

    我还看到  TIDA-00701中的反激式变压器会很热、在26°C 环境下会达到81.7°C。 因为在提升此变压器性能的同时,还可以进一步提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roberto
    II 尝试修改原理图、
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然。 如果您需要进一步的支持、可以通过重新打开该线程来让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roberto

    下面是原理图、如果您有任何建议、请告知。
    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../sch_5F00_ucc28740_5F00_double100w.pdf

    P1、PFC 转换器
    P2、反激式 转换器
    P3、双端口 PD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨杨伦

    我看了您的原理图、大多数部分对我来说都很好。 关于以下几点、我只有几个注意事项:

    -我看到您在 U202 R208和 PMP20612上使用了分压器、但是您使用的变压器与 TIDA-00701中相同:这两种设计具有不同的变压器、所以我建议从 TIDA、而不是从 PMP20612获取这两个电阻器(否则、将导致不同的输入电压阈值和输出 OVP)。

    -我无法找到您如何提供 PFC 控制器的 VCC。 我的意思是、在 TIDA-00701中、我们有两个二极管、第一个内部二极管 D9提供 PFC 的 VCC。 如果这是拼写错误、请添加另一个二极管或使用双二极管。

    -关于 R227和 C214补偿网络,它连接在 U204的 REF 引脚和光耦合器的引脚1之间。 该网络通常连接到 U204的引脚1、我不确定您的连接是否会影响环路;因此、我建议将 R227从 U203的引脚1移至 U204的引脚1。 此外、还请在 U204的引脚1和2之间添加一个100 pF:它将在稳定性分析期间为您提供更大的灵活性。

    Thansk,

    Roberto