This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:TIDA-010936 GaN 电压尖峰

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441386/tida-010936-tida-010936-gan-voltage-spikes

器件型号:TIDA-010936

工具与软件:

您好!


在探索 TIDA-010936的参考设计后、我发现在其规格中、该器件专为 12V 至60V 的输入总线电压范围而设计。 GaN 开关额定值为100V、但 LMR38010FDDAR 降压直流/直流电压额定值为80V。 如果电压输入为60V、则 GaN 的导通和关断瞬态的电压尖峰可能会高于80V。  在这种情况下、LMR38010FDDAR 会发生什么情况、因为它的额定电压为80V?


非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出有关 TIDA-010936的问题。  

    您的理解是正确的。 我们应保持直流母线电压低于80V、以保护直流/直流器件。 但是、如果您要使用大于80V 的电压测试电路板、还有另一种方法:  

    1.移除80V DCDC-LMR38010

    2.焊接 U12及其周围的所有其他元件。  

    3.在 J7上使用外部5.5V 电压来生成板载5V 电压  

    那么您的电路板将不会具有80V 的限制。  

    但您仍需要注意 GaN 器件的最大电压、请查看数据表。  

    希望它对您有所帮助

    伊森