This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:如何从"默认程序"菜单中删除已卸载的 PSpice for TI

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419908/pspice-for-ti-how-to-remove-uninstalled-pspice-for-ti-from-default-programs-menu

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我目前正面临一个问题  未安装的 PSpice for TI 仍被设置为默认设置 . 每当我尝试打开.dsn 或.opj 文件时,它们会自动打开下面显示的程序,我无法更改 这些文件类型的默认程序。

我已卸载 PSpice for TI 控制面板 、上面图像中显示的目录不再存在。

我还按照"如何手动卸载 PSpice for TI (Windows 中无卸载程序)"中的说明检查注册表中是否有任何与相关的特定文件夹 PSpice for TI .

我们的 IT 部门也不确定如何解决这一问题、因为他们认为这两者之间存在冲突 PSpice for TI Orcad (我们使用  Orcad 的关键特性)。

如果有任何帮助、将不胜感激。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您能检查环境变量吗? 用户和系统。 让我们看看是否有内容直接引导至 PSpice for TI。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已检查用户和系统环境变量、但未找到任何  名称为"PSpice/PSpice for TI"的环境变量。  在我的用户变量中、我确实看到了一些与 OrCAD 相关的变量(值为 C:\CDS_SPB_HOME 或 C:\Cadences\SPB_17.2)。  

    你有什么其他建议吗?

    感谢您的帮助!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在运行 PSpice for TI 和其他 OrCAD Cadence 产品的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988716/faq-pspice-for-ti-i-already-have-the-full-commercial-version-of-cadence-spb-pspice-orcad-allegro-can-i-still-run-pspice-for-ti

    其中提到开关释放。 或许试试。

    如果这不起作用、请告诉我、我将与 Cadence 联系以获得指导。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我按照说明操作,但只有"SPB 17.2"作为选项可用,如图所示,所以我点击了"确定"。

    然后我打开了.DSN 或.opj 文件、但默认应用程序仍未改变、仍是 PSpice for TI。

    感谢您的帮助!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其提交给 Cadence。 他们几乎肯定希望建立一个呼叫。

    您的可用性如何?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的参与!

    我位于台湾(GMT+8)、因此可能存在时差。

    我工作日的工作时间为上午9点至晚上9点(GMT+8)、我希望避免在此窗口之外拨打电话。

    我们是否可以在我的工作时间安排电话? 让我知道什么时间最适合他们,我们可以相应地协调。

    此外、他们是否有机会要求我共享屏幕? 我应该先将系统设置为英语吗?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们将按照您的日程安排工作。 当我收到 Cadence 的回复时、我会告诉您(我的确包含了您的电子邮件、因此可以直接联系)。

    他们可能希望看到您的屏幕。 我知道将语言设置为中文会导致安装问题。 不确定这是否相关。

    我得说,你的英语很好。 您是在美国学习还是生活?  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很好、我将首先在我的系统上安装英语设置、以便在呼叫过程中他们需要看到英语设置时可以切换到英语设置。

    我从未在美国生活过。 我认为这是因为在发布之前、我总是使用 Grammarly.com 来完善我的句子、使其看起来更专业。  感谢您的评分 它再次激发了我练习英语写作的愿望。

    感谢您的帮助、我将等待您的通知。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我听到了 Cadence 的消息、但在星期三却错过了他们的消息。 因为这是我的错、所以很抱歉耽误了时间。

    他们提供了一个视频、展示如何按类型设置默认应用。

    让我们看看这是否对您有用。

    Davide2e.ti.com/.../default_5F00_program_5F00_for_5F00_dsn_5F00_opj.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不用担心! 再次感谢您的帮助!

    我们以前曾在 IT 部门尝试过这种方法。 但是、选择 Capture.exe 后仍然没有正确分配。 尽管我从 tools/bin 目录中选择了 Capture.exe 文件、但完成此过程后仍然只显示 pspiceTI/tools/bin 的路径、如随附的视频所示。

    e2e.ti.com/.../choose-defaults-by-file-type_5F00_failed.mp4

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们看看 Cadence 的说法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当我出去度假时,卡登斯回答。 很抱歉耽误你的时间。

    以下是他们说的:

    用户可以尝试按照以下步骤将默认程序更改为打开、看看它是否正确。

     

    选择.dns 并单击鼠标右键、然后选择"打开方式">"选择其他应用程序"。

     

     

    选择"在 PC 上选择应用程序":

     

     

    从用户拥有的标准安装中选择 capture.exe。

     

    点击 Open。

    现在选择 Orcad Capture 后始终选择:

     

     

    它应在正确的程序中打开 DSN。

     

    需要对执行相同的步骤。 OPJ 也。

     

    完成后、用户应该能够打开 DSN 和 OPJ 而不会出现任何问题。

    请尝试以上操作、并告知我是否可以解决问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不用担心!  

    我按照说明操作、但无论打开.opj 或.dns 文件、它仍然无法正确分配、如所附视频中所示。

    e2e.ti.com/.../choose-defaults-by-file-type_5F00_failed2.mp4

    感谢您的帮助!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这里是 Cadence 的最新产品。 他们将在结束时进一步研究此问题、因为他们认为这是 Windows 问题。

    同时、请按如下所述更新注册表:

    在用户的 Windows 计算机上打开注册表编辑器。

    转到以下注册表:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\。 DSN\OpenWithList  

    查看它是否显示 C:\cadency\pspiceti\tools\bin\capture.exe 或 Capture.exe

    如果是、请使用导出选项进行备份、然后将其从此处删除。

     

    现在、观察用户或系统环境变量中是否存在到 C:\cadency\pspiceti\tools\bin\的硬路径。 如果没有、则尝试运行.dsn、看看它是否在"Open With..."(打开...)中提供了选择 capture.exe 的选项 C:\cadences\SPB_17.2\tool\bin\capture.exe 中的上下文菜单? 如果没有、请从 PC 中选择另一个程序、然后选择正确的 capture.exe、看看它是否在正确的应用程序中打开它?

     

    此外、从 Cadence:

    注:我已参考 Microsoft 社区有关此问题的说明:

    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/uninstalled-app-still-showing-as-default-app/3111e490-4c08-4e78-b1c9-1649081e38d0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    我成功地打开了文件、但我注意到了这一点 每当.dsn 文件(存储在具有中文路径的文件夹中)出现乱码文本时(以前从未发生过这种情况)。

    以下是我采取的步骤:

    1.我在 Windows 计算机上打开注册表编辑器并导航到以下注册表路径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.DSN\OpenWithList。  
    我使用导出选项创建了 capture.exe 的备份、然后将其从此位置删除。

    2.我双击备份的 REG 文件将其合并回来。

    3.出现提示时、我单击"是"以批准合并。 这使得 REG 文件重新出现在以下路径中:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\。 DSN\OpenWithList

    4.我注意到.dsn 文件仍然只显示了 pspiceTI/tools/bin 的路径,就像他们以前一样。

    5.然后、我使用"C:\cadences\SPB_17.2\tool\bin\capture.exe"打开.png 文件。

    6. 关闭.png 文件后、我尝试打开另一个.dns 文件、此时我成功选择了 "C:\Cadences\SPB_17.2\tool\bin\capture.exe" 作为默认程序。  

    7.然而,我发现,如果.dsn 文件在一个文件夹中有中文路径,乱码的文本出现,如所附图像所示。 在下载 PSpice for TI 之前、我从未遇到过此问题。 我不确定是因为上述步骤还是因为我将系统语言设置为英语。

    如果 Cadence 就此事提出任何建议、我将不胜感激。

    再次感谢您的帮助!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它传递给了他。 2024年和中国语言出现了一些奇怪的问题。 我不知道这是否相关。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Cadence 对合并备份注册表的支持感到困惑。

    此外、当他们尝试通过打开任何放置在中国路径位置的 DSN 来重新创建时、尝试使用 Capture 17.2打开时会出现错误

    您能否分享导致问题的 DSN、以便我们可以看到我们是否有同样的问题?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我将任何.dsn 文件复制到具有中文路径的文件夹中并尝试打开它、它将始终显示乱码文本。

    e2e.ti.com/.../DESIGN3.DSN

    此外、如果我尝试在同一文件夹中保存名为"new"的新 DSN 文件、OrCAD 会显示两条错误消息:
    错误(ORCAP-1650):无法保存" D:測試\new.dns"。
    错误(ORDBDLL-1005):无效的文件路径名

    这可能是因为我的 Windows 系统当前设置为英语吗?

    感谢您的帮助!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Rohit 将安排与您通话、以了解如何解决此问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚与 Rohit 确认: 如果 Windows 显示语言设置为英语且文件名或路径为中文、则在打开文件时会出现乱码文本(无论 OrCAD 版本如何)。

    通过我自己的测试: 如果 Windows 显示语言切换回中文、则可以正常打开具有中文名称或路径的文件。

    此问题可能与 Windows 和 Cadence 之间的兼容性有关。

    再次感谢您在过去几周的帮助。 我真的很感谢您为帮助我解决一系列问题所投入的时间和精力。

    Anthony