This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:硬件更改(修订版6)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440587/tida-01606-hardware-changes-rev6

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

第41页、第3.1.1.2节提到了这些硬件更改:  

这时是否应将 C134 SEN_C 端子连接到"J5"的引脚40? J2是直流母线端子螺钉连接器。  

此外、还有12个2引脚跳线接头(J6、J8、J10、J11、J26、 J27、J28、J29、J30、J34、 J37、J39)。 是否有需要跳接哪些跳线和何时跳线的指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、您完全错误。  它应为 J5。  我是否可以问这是 TI 提供的硬件?

    您可以忽略除 J34和 J39 (24V 电源跳线)之外的大多数跳线。   

    有关跳线功能的其他详细信息/注释、原理图中有一些注释。

    开尔文