This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:申请 PMP20859的详细双输入冗余电路指示

Guru**** 2967300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, TPS2372, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440135/pmp20859-request-detailed-dual-input-redundant-circuit-indication-of-pmp20859

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件: TPS2372、 LM5020

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

我想了解 PMP20859的详细双输入冗余电路指示。 这将帮助我们迅速解决后续设计验证过程中出现的任何问题。

您能否为我们提供更全面的培训文档? 目前、我们只能访问测试报告。

如果您有任何疑虑、可以分享至我的电子邮件地址? wenyung.kuo@mag-meet.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我还没有对电路的详细描述。  以下是主要函数的一般说明。

    TPS2372 IC 上的 PG 信号会使转换器保持关闭状态、直到浪涌完成。  这使得 C25/26和/或 C35/36能够在转换器开始开关之前充电。  TPS2372和转换器的返回由 D16/Q11和 D26/Q16分开 Q5/Q6 电路电平改变 PG 信号、因为 PG 返回与 LM5020返回不同。  光耦合器 U2会在输出出现后禁用 PG 功能。  这可以防止连接其中一个 PoE 输入时、PG 信号中断转换器运行。

    D16/Q11和 D26/Q16阻止相反 PoE 电压或 AUX 电压。  这使得每个 TPS2372能够检测 PSE、启动并保持在 MPS (保持连接到 PSE)的状态、从而在三个输入之间实现无缝转换。

    当连接 AUX 输入时、U6关断 Q11和 Q16、以提供 AUX 优先级。  如果存在 PoE 输入、则会使用 MPS 功能保持与 PSE 连接。  U6以 AUX 上的40V 输入激活、以提供无缝转换。

    C25/26或 C35/36和 C31之间存在电荷平衡、可实现无缝转换。

    谢谢、David