This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:如上

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441559/tida-010239-as-above

器件型号:TIDA-010239

工具与软件:

你好

我们希望根据适用于英国的 TIDA-010239参考设计来设计壁式充电器。 此参考是否具有 PEN 故障功能、因为这在英国是必需的。 如果有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们还没有关于笔故障检测单元的参考文献、因为在大多数国家/地区、剩余电流检测已经足够。 我正在与我们的产品线联系、并将就我们如何为您提供支持与您联系。

    此致、

    Simon