This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:参考设计层叠确认

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442122/tida-010933-stackup-confirmation-for-reference-design

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

您好!

我正在生产 TIDA-010933参考设计、并已实现 PCB 层叠、如随附图像所示。 堆叠由四层组成、材料、类型、重量、厚度 指定的介电常数类型和介电常数。

可否有人确认此堆叠是否与 TIDA-010933参考设计规格相符? 此外、为了在高功率应用中实现出色性能、是否需要牢记任何建议的调整或注意事项?

随附的图像显示以下详细信息
堆叠包括4个与电介质层(半固化片和核心)交错的铜层(顶部、第1层、第2层、底部)。
顶层和底层有2oz 铜、而内层(第1层和第2层)有1oz 铜。
介电常数(Dk)介于3.5和4.6之间
材料 FR4-高 Tg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pranav、您好!

    请在所有层(外部和内部)上使用2oz 铜。 这将提供最佳性能。
    在此设计中介电常数无关紧要。  建议使用高 TG FR4、因为电路板可能会发热。

    此致、Seva。