This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2758015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1439790/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: LM358

工具与软件:

您好、很抱歉打扰您。 请告诉我... UCC28070、如果它用作太阳能电池板的直流/直流升压器... 是否可以使用来自比较器的数字信号来使用 Caoa 和 Caob 引脚(开/关)组织28070上的 MPPT?  它可能受多大频率(通过将 Caoa 和 Caob 接地来打开/关闭 GDA GDB)的影响。 您能否为快速开/关推荐另一个选项... 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,  

    关于 UCC28070 PFC 控制器的两点:  

    1. 此设备不能轻松地与直流输入配合工作。  为此、需要将人工过零定期注入 VINAC 输入中、以便 VINAC 可以跟随输入电压的变化。   由于该输入专为整流交流信号而设计、因此模拟该信号要比简单地使用晶体管将 VINAC 输入接地几微秒更加复杂。  

    2. UCC28070电流控制环路旨在  根据 IMO 引脚电压对 PFC 输入电流进行波形处理。  但是、我不擅长 MPPT、我相信您的目标是改变输入电流、从而更大限度地提高输出功率。  因此、我建议 使用 模拟电路来修改 IMO 信号。  我不建议通过将比较器输出接地来切断 CAOx 输出信号。   无论如何、IMO 信号会同时影响 A 和 B 通道至相同的幅度。   

    由于 IMO 输出是流入电阻器(Rimo)的电流源、IMO 上的另一个电阻器可连接到外部运算放大器、该运算放大器可以在标称工作点附近提高或降低 IMO 电压、从而实现 MPPT。   它可以顺利并连续地执行该过程(人工过零期间除外)。

    遗憾的是、我无法帮助您了解有关 MMPT 控制器设计的详细信息。  我只能在其能力范围内使用 UCC28070。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 告诉我、您是指这个吗? 如果我们在不更改负载的情况下更改 IMO、则28070仍通过 Vsense 引脚进行适应、并且 PFC 的电流消耗不发生变化、即 MPpt 不起作用、、、、、、 ? 我错了吗? 在我的项目中、允许将太阳能电池板的电压升高到 mppt 点以上、但不允许将太阳能电池板的电压降低到 mppt 点以下。 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,  

    这是 我的意思:
     

    Rimo1是您在最低输入电压下计算的正常最大功率的标准 Rimo。  
    Rimo2是一个调节电阻、可将修改电流耦合到 IMO 节点、以升高或降低 IMO 电压、从而保持 MPPT。  
    LM358连接到某个电路(我不知道如何设计)、该电路会跟踪 MPPT 并导致 LM358输出升高或降低其输出以影响 Vimo。  

    我想 UCC28070始终会升压和调节输出电压、并随着输出功率(负载)的上升或下降而改变输入电流。  
    在这种太阳能排列中、我假设 Pout 保持恒定(或变化非常慢)、并且 Vout 像往常一样由控制环路进行调节。   
    同时太阳能电池板的电压(Vin)会根据云层或其他什么东西升高或降低、所以如果 Vin 下降、Iin 必须升高、所以 Vimo 必须升高。  
    实际上、这是升压 PFC 的正常工作方式、所以当"解释"这一点时、我认为 我不能正确理解 MPPT。   

    我开始认为 LM358应控制输出负载、而不是 IMO 电压。   
    请 忽略上面的 Rimo2、并设置 Rimo1、以设定可从面板处理的最大功率、而不受输入电压的影响。  
    所以、现在我认为您必须能够提高或降低输出负载电流(因为 Vout 被调节到一个恒定值)才能实现 MPPT。  
    很抱歉前面出现了混淆。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    дякую за відповідь Вибачте μ A、можливо μ A、я не конкретизував своє запитання μ A。 Це мій дизайн μ A。 Мій μ A MPPT уже розроблений、він контролює як температуру сонячної панелі μ A、так і її напругу μ A…… у мене є аналоговий вихід від mppt (після операційного підсилювача μ V)、який можна використовувати для регулювання imo...завдяки якому ви можете зупинятися або запускатися μ V、є також цифровий вихід μ V (наприклад μ V、dc-dc、、、、、、、 імпульсний режим μ A)、регулювати вихідну напругу сонячної панелі μ A (вхідна напруга 直流-DC)、、、Вибачте μ A、що заплутали вас μ A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你写道:",,,,我认为 Pout 保持不变(或变化非常缓慢) ,,,"。  如果 Pout 的突变发生变化从而改变 IMO、PFC 输出是否会出现电压突变??? 感谢您的关注。  此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitalij:  

    是的、如果 Pout 发生跳跃并改变 IMO、 Vout 将出现瞬态变化、直到电压环路控制可以做出反应并恢复对 Vout 的调节。  
    瞬态 Δ t 的 ΔVout  ΔPout μ s 的大小、Pout 的变化速率、V 环路带宽以及 Cout 的大小。
    在大多数 PFC 设计中、此 ΔVout 值通常小于标称 Vout 的10%、但结果将取决于您的设计。

    如前所述、我不是 MPPT 方面的专家、因此我无法进一步帮助您了解如何调整 UCC28070控制来实现这一点。    
    也许本论坛的其他一些读者对此有一些经验并能够作出贡献。  
    否则、请尝试您的想法、看看它们是如何工作的。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Дякую μ A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请告诉我、您曾写道: "、、、器件不容易在直流输入下工作。  为此、需要将人工过零定期注入 VINAC 输入中、以便 VINAC 可以跟随输入电压的变化。   由于此输入专为整流交流信号而设计、模拟此信号比简单地将 VINAC 输入端接地几 微秒要复杂一点、请告诉我、在 LM 555微电路上创建的这种信号是否能满足 UCC28070 ( VINAC)的要求以便让其工作在直流电上?

     感谢您的答复。 此致、Vitaly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,  

    是的、我曾经使用555计时器设计一个"纸张设计"来生成下降脉冲、但从未完成。 该设计的复杂部分不会生成脉冲、而是对脉冲的边缘进行整形。  
    我们发现、上升沿和下降沿不能在 UCC28070上正常工作。 与 VINAC 感应相关的内容不会"喜欢"直边。
      
    复杂的方法是向下降沿和上升沿添加一定角度、以便类似于 VINAC 处整流交流信号的边沿。  
    除了"软"边沿之外、器件还需要确保 VINAC < 0.7V 的时间至少为50us。   

    重新创建该信号形状和人工过零应该可以让 UCC28070检测 直流输入电压的下降变化。  

    此致、
    Ulrich