This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:BQ76930 BMS IC

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441674/tida-00449-bq76930-bms-ic

器件型号:TIDA-00449

工具与软件:

我无法理解 TIDA-00449 AFE 原理图中平衡电路中 C5连接的用途。 在查看原理图的其他部分时、无法找到此器件的连接。 我知道 REGSRC 和 REGOUT 源监控器电路以连接点 C10、VC5X、C1为基准、但 C5不能相同。 你能向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、C5是输入 RC 的差动滤波器、请查看这张图片、谢谢

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是具有1k 欧姆、0.22uF 电容的低通滤波器连接到 RC 和 cc 集成输入、我没有看到 C5点连接了不同的位置、所以我问了一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解您的问题。 下图所示的 C5是进行电池采样输入滤波所需的器件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法清楚地解释自己、我实际上问过这个问题、我找不到另一个 C5在电路中连接到 C5的地方、这就是我问的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从第1节电芯连接的 C1也用于启动 TS1引脚和集成连接到按钮、但我无法理解 C5的连接位置。 我不会在系统中使用额外的电压、电流电路、我想我会像在参考设计中那样从积分中读取这些值、我想是否因此使用了该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我认为您对问题的描述不清楚、我无法清楚了解您想问什么。 电芯10通过 R1和 C1连接到 VC10、电芯10通过 D6连接到 BAT、以启动内部 LDO、为 TS1提供用于温度采样的上拉电阻。

    对于 C5、它只是差分输入、与 C1/C2/C8/C9...相同 电芯8通过 R11 C5连接到 VC8。 那么没有其他连接...

    谢谢

    简森