This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:导出 LM5143QRHARQ1‑24V-48V 至3.30V @ 25A

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137F-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442406/lm5143a-q1-export-lm5143qrharq1-24v-48v-to-3-30v-25a

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5137F-Q1LM5143

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我在 Webench 上有一个用于仿真 LM5143A-Q1的项目。 在尝试将设计文件导出到 Altium 设计工具时收到一条错误消息"Unable to export the design file"  

您能帮助我将设计导出到 Altium Designer 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议复制 EVM 布局模板(Altium 文件位于产品文件夹中)。 请注意、如果您在 PFM 中需要80V 的输入能力或高轻负载效率、我们也有 LM5137F-Q1。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我不清楚什么是 EVM。 我正在尝试下载包括无源器件在内的整个设计。 仅可用的选项是我在代码片段中使用的选项。  

    请提供建议。  

    谨致问候

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我会向 WEBENCH 团队进行核实。 同时、LM5143评估模块(EVM) PCB 文件位于: https://www.ti.com/product/LM5143-Q1#design-tools-simulation

    TIM