This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:面临软件安装问题(PSPICE-FOR-TI)

Guru**** 2588105 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441277/pspice-for-ti-facing-issues-with-software-installation-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

尝试安装 PSPICE-FOR-TI 软件时出现以下错误。

我有安装软件的管理员权限。

我再次尝试下载软件包。 新封装也显示相同的误差。

谢谢、此致、

Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shridhar:

    让我们收集一些数据、看看我们是否可以弄清这一点。 您将生成的文件可能包含指导我们的信息。 请在此处发帖。

    请按如下方式设置环境变量:

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请查看随附的 QALOG 文件。

    谢谢、此致、

    Shridhar.e2e.ti.com/.../2541.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这真的很奇怪。 代码-18适用于拒绝或撤销的产品密钥(由出口合规性决定)。

    鉴于您是 TI 员工、我看这怎么可能。

    我将进一步讨论这一点

    David