This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:三相电压不平衡和频率漂移...

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442786/tida-01606-three-phase-voltage-imbalance-and-frequency-drift

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

你(们)好

在按如下方式再现 TIDA-01606时、可能会出现一些问题:

1.逆变器模式。

频率过高、在70~90Hz 之间变化、如附件所示
而三个相位产生的电压是不平衡的。

2.实验4 在本实验中,功率级在 HIL 平台上以闭环方式并网运行,

在这种状态下、能否直接连接到电网进行测试? 或者、如何在连接到电网之前确认我的状态被允许?

3. PFC 模式:

   交流电源是发电机。 频率变化会启用 TZFLG 0X000C、导致系统进入保护状态。

你有什么建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是否使用相同的电阻控制三个电阻器上的电流?

    2) 2)这是不是为了直接连接到电网而设计的参考设计。 我们执行的所有测试始终是在具有交流仿真器或直流仿真器的实验室中完成的。

    3) 3)转换器采用哪种保护?

    谢谢

    此致

    Riccarod