This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010272:TIDA-010272:绝缘阻抗监测器的公式是否错误?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438722/tida-010272-tida-010272-wrong-equations-for-insulation-impedance-monitor

器件型号:TIDA-010272

工具与软件:

您好!

我将尝试遵循 TIDA-010272 (TIDUF88–2024年10月)、特别是在第2.2.3节中与绝缘阻抗监测器相关的器件。

方程式(2)和(3)看起来不正确。 我创建了如图2-4所示的电路、然后按照该节中的步骤1至4设置的配置进行操作、我获得的数字与公式中的值不匹配。 有人能确认步骤和方程式是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们更多的时间来调查您的请求。 我们将在星期一作出答复。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    正如您所提到的、VN 标记在这个未来是错误的。 正确答案如下(PE 到 BAT–。)。 另请参阅步骤中的更新(红色)

    关闭 SW 和 TPSI2140。 BQ79731测量总线电压 VDC (VBAT+–VBAT–)。

    2.打开 SW 并关闭 TPSI2140。 电阻器 RH 与电阻器 R1串联。 BQ79731测量从 PE 到 BAT–的电压 VNoff。

    打开 SW  并打开 TPSI2140。 电阻器 RH 短路。 BQ79731测量从 PE 到 BAT–的电压 Vnon。

    4.计算 RisoP 和 RisoN。 5.返回步骤1继续新的监测周期。