This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:Bourns 181923变压器的信息

Guru**** 2588075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442683/tida-010933-information-on-bourns-181923-transformer

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我明白,181923年的部分 来自伯恩斯。 后来,我尝试使用 Bourns 官方网站上的消息功能联系他们,但到目前为止,我尚未收到回复。

因此、我可能需要您的进一步帮助。 如果可能、您能否向我提供有关变压器181923年的详细信息或说明? 以便我可以找到替代方案或自己制作。

此外、关于此参考设计、组件145450和47690是否也是相同的情况? 如果是、您能否向我提供他们的详细信息或说明? 如果我能得到您的帮助、我将不胜感激。

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我不确定 Bourns 是否已经发布了此信息。 请通过电子邮件与我联系

    此致、Seva。