This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:错误:$CDNENCSTART_ADV2

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442579/tps563252-error-cdnencstart_adv2

器件型号:TPS563252
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我想使用 TINA-TI 对 TPS563252进行仿真。
但是、TI 网站上提供的模型是 PSpice 模型并且加密、因此我无法使用。
请您在这一问题上提供帮助。

错误: $CDNENCSTART_ADV2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该模型已加密、因此只能在 PSpice 中使用。 谢谢。