This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010249:查询

Guru**** 2540370 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442400/tida-010249-inquiry

器件型号:TIDA-010249

工具与软件:

您好!

你好。

我的客户 对 TI 创建的参考设计感兴趣。 该设计是 TIDA-010249四通道同步振动传感器接口参考设计。 它包含所有设计文件、光绘文件等 但是、他注意到所包含的文件存在问题。 他可以在光绘文件中看到、注释显示这是一个4层电路板、但从光绘层来看、它仅包含2层。

他的 目标是使用提供的光绘文件订购制造的电路板、但如果层堆栈未完全包含在内、他会担心该器件无法正常工作。

但是、让我们更详细地看看光绘文件、在注释部分中提供了层堆栈、它只是没有作为4层电路板出现在任何光绘文件查看器中。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、我们将在下周调查该 B/O 并回复给您。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我不知道 Gerber 一代可能会发生什么情况。 我将 在此处向您发送 Altium 项目文件。 希望这能解决客户的问题。
    此致、
    Ahmed