This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:电池充电器

Guru**** 2583425 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, USB2ANY, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442685/tida-050047-battery-charger

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ25792

工具与软件:

您好!  

我从 TI 网站购买了 TIDA-050047 EVM 板和"UAB2Any"模块。
完成配置后、硬件连接操作似乎正常、
但在配置操作期间、"硬件已连接"是正常的、
但会输出重新连接消息。

我将"USB2ANY"连接到"Aardvard"连接器。
上述连接方法和用法是否有问题?
请快速检查。

此致、

dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、
    在上面的中、未连接"Aardvard"、而是将"USB2Any"连接器连接到 TIDA-050047 EVM 的 J3连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-geun:

    很抱歉混淆、但 USB2ANY 与 TIDA-050047 EVM 不兼容。 我们目前正在努力从电路板中删除涉及该技术的内容。 USB2ANY 与 TPS2575X GUI 不兼容。  

    Aardvark 连接器用于暴露 TPS2575x I2C 线路、可用于两种用途。

    1.嗅探 I2C 线路以查看 PD 控制器与其外设(I2C EEPROM 和 BQ25792)之间的流量

    2.使用任何兼容的 I2C EEPROM 刷写器件刷写 I2C EEPROM。 (我们使用 TotalPhase Aardvark、但可能存在更便宜的选项)

    GUI 用于为 PD 控制器(TPS2575x)生成 FULL FLASH 二进制映像。 获得二进制映像后、可以使用它来对 I2C EEPROM 进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您的回答是否意味着我必须购买"Aardvark"并将其连接到 TIDA-050047 EVM 板的 J5?

    更改 TIDA-050047的配置后、如果要写入 TIDA-050047 EVM 的闪存、我该怎么办?

    是否有详细的用户手册?

    此致、

    dkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-geun:

    [报价 userid="569962" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442685/tida-050047-battery-charger/5534734 #5534734"]您的回答是否意味着我必须购买"Aardvark"并将它连接到 TIDA-050047 EVM 板的 J5?

    不、不能  您的不得不这么做 购买"Aardvark"、这是推荐选项、因为这是我们在 TI 使用的选项。

    您需要任何可以获取二进制文件并将其刷写到板载 I2C EEPROM 的工具。 在这种情况下、我们建议使用 Aardvark、但如果你已经有其他工具、或者可以找到有效的替代工具、那么这些工具也应该起作用。 I2C 线路暴露在 J5接头上、这对于闪存编程器而言应该足够了。 请注意、您还需要为电路板供电才能提供 EEPROM 电源。

    [报价 userid="569962" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442685/tida-050047-battery-charger/5534734 #5534734"]更改 TIDA-050047的配置后、如果我想写入 TIDA-050047 EVM 的闪存、该怎么办?[userid="569962" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442685/tida-050047-battery-charger/5534734 #5534734"]是否有详细的用户手册?

    EVM 用户指南详细介绍了 ts:https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1b/tiduey1b.pdf?EVM=1732631459147&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB-PD-CHG-EVM -01

    遗憾的是、没有刷写 EVM 的特定指南。

    本文档的第3节提供了有关 GUI 的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf?ts = 1732631688896 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751

    从 GUI 生成完整闪存二进制文件(使用新 配置)后、连接所选的 I2C EEPROM 编程器、找到完整闪存二进制文件并将其加载到编程器、然后对 EEPROM 进行编程。 如果 EEPROM 编程成功、则可以对电路板进行下电上电以加载新映像。

    谢谢。此致、

    Chris