This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:TIDA-010938.2设计文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442335/tida-010938-tida-010938-2-design-files

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C

工具与软件:

团队成员、您好!

我发现了 TIDA-010938、这是一款基于 GaN 的10kW 单相串式逆变器、配有电池储能系统(链接: https://www.ti.com/tool/TIDA-010938?keyMatch=TIDA-010938&tisearch=universal_search&usecase=refdesign#parameters)。 具体来说、TIDA-010938.2是我的设计的理想选择、但在浏览完文档后、TIDA-010938直流/直流和交流/直流电路板的 E1版本有所不同。 E2版本实现了所有修改。

我在 TI 网站上找不到 E2版本。 您可以向我发送 E2版本(包括 E2 BOM)的 Altium Designer 文件吗? 如果 TMDSCNCD280039C 控制卡也受影响、请随附 TIDA-01098.2直流/直流板、TIDA-010938直流/交流板和 TMDSCNCD280039C 控制卡的 E2版本(我认为 TMDSCNCD280039C 控制卡不受影响、但可以确定)。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    感谢您的提问。 让我给你讲同样的。

    此致、

    Veda