Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TIDA-050047, TPS25750, TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25792、 TPS25750、 TPS25751、TPS25751EVM
工具与软件:
嗨、
我正在尝试用 TIDA-050047为电池充电器制造灵感。
我的目标是 :
- 仅灌电流
- 使用 PD 以5A 或3A 的电流为锂离子电池(1SP2或1SP3)充电
- 按照带 EEPROM 存储器的 TIDA 中的说明打造自主充电器
下面是我的架构图 :

规格 :
- VSYS = 4.2V
- ISYS = 3A (带裕度)
- Ichg = 3A 或5A
对于 BQ25792 :
- Fsw = 1.5MHz
- ILIM_HIZ =无限制
- PROG = 1S
对于 TPS25750 :
- 电池电量耗尽模式 :安全模式
当然、这附带了一些问题
问题1 :您是否注意到有关所附原理图的任何问题或潜在改进?
问题2 :是否有另一种方式将 bin 文件发送到 EEPROM 而不是使用 Aardvark I2C ?
问题3 :TPS25750如何从 VBUS 中选择电压?
- 案例1 :我想以3A 的电流为电池充电。 电压是5V @ 3A 还是20V @?A?
- 案例2. :我想以5A 的电流给电池充电。 电压是否为20V @?A?
问题4 :关于问题3、我不明白我应该如何确定 IIN 矢量 Isat 自举。 例如、如果 VBUS 为20V、而我想以5A 的电流充电、该如何计算 IIN ?
问题5. :我是否还需要为锂离子电池使用 BMS ,或者 BQ25792是否足以提供保护?
问题6. : 在我的配置中、TPS25750 LDO_3V3的最大电流消耗是多少? 仅通过 VBUS 为 EEPROM 存储器供电是否足够?
我将添加一些测试点并尽快启动路由过程。
非常感谢您的帮助!
Thomas。