This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:有机会获得裸 PCB?

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1443993/tida-010933-any-chance-to-get-a-bare-pcb

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

当然是促销活动

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo

    这真的很困难。 我们构建组装的电路板。 如果您的某个客户只需要 PCB、他们可以下载 Atium 数据库(CAE/CAD 符号- zip 文件)并在任何 PCB 制造商处订购。

    希望这对您有所帮助

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harald、

    非常多。 是的,他们要求一个完整的板借以进行内部评估,但通常我得到沼泽,所以我去裸 PCB ...

    如果您有1个备用借位、请告诉我

    再次来了

    Vincenzo