This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:设计指南/仿真

Guru**** 2652675 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442937/uc1845a-sp-design-guide-simulation

器件型号:UC1845A-SP

工具与软件:

尊敬的支持部门

您是否为 UC1845A-SP 提供了电子计算器? 或者、是否可以使用 WEBECH 进行仿真?  

此致

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    我们没有此器件的 Excel 计算器、它也不在 WEBENCH 中。

    -莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarah

    有些遗憾。 您是否有同类或非太空器件的工具?  

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    遗憾的是、不可以 如果 TINA 和 PSpice 模型对您有用、该器件可提供这些模型。

    谢谢!

    Sarah