This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10098:低电压直流启动时出现问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440971/pmp10098-issues-with-startup-at-low-voltage-dc

器件型号:PMP10098

工具与软件:

我们已制造并组装 PMP10098参考设计。 当我们尝试在低电压(19V 至40V)下给其加电时、轻负载或中等负载的输出电压不会得到调节。 只有在满负载时电压才会得到调节。

附带了3个波形

1.空载时的输出电压(未调节)

50%负载时的输出电压(未调节)

3.满负载时的输出电压(调节)

我们还注意到、当我们在较高电压下启动 SMPS 时、例如>50V 时、它在所有负载下均能正常启动、一旦它达到稳定状态、然后我们将输入电压降低到19V、它就能保持稳压。

简而言之、问题在于低电压启动和轻/中等负载。

此致、

Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venugopal:

    我不是该电路板的设计人员、但我看到有一个次级侧软启动电路。 请检查软启动是否正确组装。 增大软启动电容 C17也可能会有所帮助。

    此致、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    是的、将 C17值增加到2.2uF 可解决此问题。 感谢您的意见。

    此致、

    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

    不用客气。