This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:TIDA-010239

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444399/tida-010239-tida-010239

器件型号:TIDA-010239

工具与软件:

主题:有关 TIDA-010239板元件尺寸的阐述

尊敬的 TI 团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在使用 TIDA-010239板、但我遇到关于组件参考 Y1的问题。 根据提供的文档、 未 提及该晶体的32.7680KHz 12.5PF SMD 值、但尺寸没有提及。

 如果可能、请您提供正确的零件号、更新文档以包含此信息、以提供帮助吗?

非常感谢您的支持。

提前感谢您的帮助。

此致、
BABER SALEEM
info@stingraytec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baber Saleem、

    感谢您的咨询。 您是对的、BOM 中未提及器件型号。 我们在设计中使用了 ABS10-32.768kHz-1-T。 由于晶体已停产、我建议将其替换为 Micro Crystal AG 的 CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TA-QC 或类似晶体。

    以下是 TIDA-010239上的 Y1焊盘尺寸:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Simon