This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:TIDA-010239

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444394/tida-010239-tida-010239

器件型号:TIDA-010239

工具与软件:

主题:有关 TIDA-010239板元件尺寸的阐述

尊敬的 TI 专家:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前在使用 TIDA-010239板、但遇到有关组件参考 R135、R139、R141、R145和 R148的问题。 根据提供的文档、这些电阻器的值指定为1.3 kΩ。 但是、我注意到文件中未提及这些组件的大小(封装)。

您能帮助为这些电阻提供正确的封装尺寸吗?如果可能、请更新文档以包含这些信息吗?

非常感谢您的支持。

提前感谢您的帮助。

此致、
Baber Saleem

黄貂鱼 Tec

info@stingraytec.com