This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:对于 TIDA-010933参考设计 SDK、是否有人可以提供其 uINV_main.c 源代码?

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444334/tida-010933-for-tida_010933-reference-design-sdk-does-someone-can-provide-its-uinv_main-c-source-code

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

对于 TIDA-010933参考设计 SDK、是否有人可以 向我提供其 uINV_main.c 源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、完成了。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。