This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:RT1、RT2、RT3澄清

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441888/tida-010210-rt1-rt2-rt3-clarification

器件型号:TIDA-010210

工具与软件:

团队成员、您好!

我检查了 TIDA-010210-MB BOM、这些器件的描述是热敏电阻 NTC、但我在网上检查了器件型号、其中显示了热敏电阻 PTC。 哪一个是正确的?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    这些是用于预充电电路的电阻器。

    它们必须为 PTC 电阻器。

    谢谢

    BR

    Riccardo