This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:原理图格式错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1434255/dp83td510e-podl-evm-schematic-mis-formatted

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM

工具与软件:

我刚刚收到并打开了套件、这引导我来到这里获取设计文档。

然后为 PoDL-PDE2 (001)_Sch.PDF 下载的原理图 PDF I 的格式为页面裁剪后的页面。  我的 PDF 查看器都不会显示完整页面。

PSE 部分的原理图没有问题。

您可以更正 PDF、或向我发送兼容 KiCad 的文件吗?

请在发现更正的时间和地点通知我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    请使用此链接下载设计文件和格式化原理图。

    tidrive.ext.ti.com/.../c1516827-bffb-4665-8bfd-f905fc14fc29

    访问代码: 8~XSemS4

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    面临相同的问题。 如何访问 TI 驱动器? 或者、您能否分享正确的 pdf 文件?

    谢谢、Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您能否通过此链接访问源文件?

    tidrive.ext.ti.com/.../c1516827-bffb-4665-8bfd-f905fc14fc29

    访问代码: WM5w~5ps

    如果没有、请通过 e-mayhew@ti.com 与我联系 

    谢谢!

    Evan