This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20220:PMP20220

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442669/pmp20220-pmp20220

器件型号:PMP20220

工具与软件:

您好、先生、

我 ı 了这张卡,经过几十次测试后,我做了。 卡仍然无法正常工作。 ı μ s 猜、这个板可能会出现故障、尤其是在桥式二极管侧。 可以有人帮我吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    我需要更多信息。  您能否将原理图附在旁边?  您能描述什么不起作用吗?  电路板无法打开吗?

    谢谢、David