This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:BQ79616EVM-021 BQ79616评估模块 PCB 设计文件申请

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79612-Q1, BQ79616EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444151/bq79616evm-021-request-for-bq79616evm-021-bq79616-evaluation-module-pcb-design-file

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616BQ79612-Q1、

工具与软件:

您好、TI:

我正在使用 BQ79612-Q1设计 BMS。 我请求您提供参考设计 BQ79616EVM-021 BQ79616评估模块的 PCB 设计文件。  

此致

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因假期而延迟响应。 下周我再回答您的问题。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    参考设计和 EVM 设计都可以在 TI 网站的技术文档部分下找到。 具体而言、是 BQ79616的产品页面。

    参考设计位于 BQ79616数据表中、而 EVM 设计位于 EVM 用户指南中。

    此致!

    Zachary