This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:查找所有所需的".h"文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1445977/tida-010933-find-all-the-required-h-files

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我想知道在哪里可以拥有所有的 ".h"  源文件 ?

全部包含在"driverlib.h"、 device.h、board.h 、c2000ware_libraries.h 中  、它们位于 "uinv_main.c" 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    您需要安装 DigitalPower SDK、然后从导入工程 /solutions/tida_010933文件夹中的内容迁移到  Code Composer Studio。 导入的工程具有以 DP SDK 文件位置为基准的所有相关.h 文件。 如果您需要文件本身-您可以在 CCS 中右键单击文件、然后转至属性。 在对话框中、您可以找到文件的位置。 或者、也可以 右键单击->显示在->系统资源管理器中。

    希望它有所帮助。

    此致、Seva。