This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441676/pspice-for-ti-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

当我尝试在安装后打开 PSPICE for TI 时、面临许可证错误。

您能详细说明一下吗?

此致、

Divyapriya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyapriya:

    听起来这是一个新的安装,但它从来没有工作。 您能确认吗?

    您是否有早期版本且运行正常?

    您能否检查许可证文件(license.txt)的以下路径

    %appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Larkin:

    这是一个新安装、由于此许可证错误、我无法使用它。

    我没有它的任何早期版本。

    "C:\Cadence\PSpiceTI\tools\TPtools\python\license"..这是许可证文件的路径。

    请告诉我如何尽快解决此问题。

    感谢您的支持。 我们期待您的指导。

    此致、

    Divyapriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyapriya:

    这是许可证的奇数路径。 输入到搜索栏中的%appdata%应生成类似 C:\Users\DivyapriyaDeventran\AppData\Roaming 的结果

    例如、对于我: C:\Users\a0187457\AppData\Roaming

    请尝试以下操作:

    使用"Add/Remove Programs (添加/删除程序)"卸载该工具

    重新启动计算机

    在管理模式下安装

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyapriya:

    作为 admin 重新安装是否解决了您的问题?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要使用管理权限重新安装。 感谢您的帮助。

    此致、

    Divyapriya。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。