This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23431:UCC28730QDRQ1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1445703/pmp23431-ucc28730qdrq1

器件型号:PMP23431

工具与软件:

你(们)好  

      您好、SIR、如 PMP23431参考设计中所示、我想使用 UCC28730QDRQ1 IC 设计类似的电源。 电源将具有2个输出:5V 1A 和5V 200 mA。 您能为该应用建议合适的变压器吗?

谢谢。此致  

Aditya Mene.

e2e.ti.com/.../PMP23431-for-new-power-supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya、 我们 与磁性元件供应商密切合作、以满足 PMP23431的这些电源要求。 我建议您联系当地的磁性元件供应商、因为这大多数情况下需要是定制变压器。 此外、您是否考虑过使用 PMP23431和非隔离式转换器降压至5V 的双级方法? 这是因为1000V 到5V 是非常高的 VIN/Vout 比率。