This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:成功案例?

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1, TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1446921/tida-010232-success-story

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件:TPSI2140-Q1、

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户对该设计感兴趣、并且愿意考虑。 在此之前、本 TIDA 是否有成功案例? 换言之、是否有任何一级供应商基于该 TIDA 电路解决方案采用 TPSI2140-Q1?

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    TIDA-010232是一款热门的参考设计。 但这个问题不是公共论坛讨论的问题。
    如果您需要更多信息、可以通过电子邮件与我联系。

    此致、

    Andreas