This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:参考设计问题

Guru**** 2960910 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, PMP41115, TPS26750, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1446078/pmp41115-reference-design-questions

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件: TPS26750、BQ25756、 TPD4S480

工具与软件:

您好!

客户的 PD 系统使用 PMP41115解决方案、TI 官方网站上有一个参考设计
但是、有几个问题需要确认、

1.下图中的红色 X 线是否正确? 客户觉得不应该有部分。 请帮忙解释。

2.TYPEC 接口 D+/D-仅与主板系统通信以通过 USB2.0传输数据、因为当前电路连接到 TPS26750
如果您想通过 MCU 主板系统 USB (DP/DM)来传输数据、操作方法有两个方面:


  a.能否将其直接与 TPS26750断开连接、然后直接连接到 MCU 主板系统 USB (DP/DM)? 根据规范、可以放弃 BC1.2协议、仅支持 PD3.0。

  b.保持了原始公共版本电路设计、但如有必要、请帮助说明如何维护 MCU 主板系统 USB (DP/DM)传输数据

未来是否需要进行固件开发? 如有必要、ASUS 将派 RD 来处理它、并可提供 ASUS 基本代码。 只要文件完整、ASUS 就可以自行开发。

4.公共版的电路原理图包含一个 EEPROM。 是否有必要将其包括在内? BQ25756由 I2C 至 TPS26750进行控制。 除非必须将 BQ25756的相关设置(例如充电电压、充电电流等)存储在 EEPROM 中。

谢谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题、 参考设计中的 TPD4S480、您能否还提供 TPD4S480的数据表 ?

    谢谢!

    此致、

    Alice Fan