This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1仿真帮助

Guru**** 2964470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1445055/lm5170-q1-lm5170-q1-simulation-help

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

工具与软件:

您好!

我之前在 Tina 中对两相升压转换器使用 LM5170模型进行仿真、输出电压为14V、输入电压为8V、我目前正在针对3种不同的电流(90A、75A 和最大120A)进行满负载电流仿真。 我将 ISETA 电压设置为电感器平均电流。 我已经连接了外部电压环路以设置输出14V。 我在仿真中面临的问题如下所示、

仿真了以下条件、

VIN = 8V

VOUT=14V

满负载电流=90A 恒定电流

考虑到效率为95%、计算出的电感器平均电流为82.8A。 用于设置该电流的 VISETA 电压为2.28V。

我已使用电阻分压器将 ISETA 引脚电压设置为2.28V。

我观察到的输出电压仅为13V、而所有其他波形都正确。 在相同的电流设置下、如果将 ISET 引脚电压增加到很小的高电平、整个波形会受到干扰。 根据我的理解、保持较高的 Vset 电压应该可以调节输出电压、由于 V敏 电阻电压未达到最大设定电流限值、我的理解是否有误? 然后如何在电流为90A 时将输出电压调节到14V、此外、在2.28V 设置下降低电流时、所有波形都会受到干扰。  请提供您的意见

随附仿真文件以供您参考。

此致

瑞耶斯·K· E

e2e.ti.com/.../DCDC-Converter_5F00_8Vin_5F00_14Vout_5F00_Voltage-loop_5F00_28_2D00_11_2D00_2024_5F00_90A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您是否使用 LM5170 设计计算器检查波特图?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。

    是的、我使用了基于计算器的补偿值、但无法提供正确的输出。 然后、我已经根据 EVA 板原理图更改了补偿值、  

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    请确保您有一个稳定的环路。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。 我将检查环路补偿。

    此致

    瑞耶斯·K· E