This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何将其他工程中的 SysConfig 文件添加到该工程中?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1445318/tida-01606-how-to-add-the-sysconfig-file-from-other-project-into-this-project

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:  

TIDA-01606工程中没有 SysConfig 文件。  

我们从空项目创建了 SysConfig 文件、  

如何将现有 SysConfig 添加到 TIDA-01606项目中?  

或者、您是否有关于 使用 SysConfig 开发 TIDA-01606源代码的建议?  

此致、

Eric Chen