This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:相电流检测噪声问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1446581/tida-01606-a-phase-current-sensing-noise-problem

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

你好。

我在本文中提出了一个有关电流检测的问题。
我当前正在使用100V 直流电压进行实验。
输出侧使用一个电阻器(100 Ω 1kW)。
我确认输出交流波形在 A 相、B 相和 C 相很好地输出。如下图所示。 (下图是 A 相电压和电流测量的照片)
但是、我们确认 CCS 图上显示的检测值并不准确。
B 相和 C 相电流流动良好、但 A 相电流会产生大量噪声、从而导致高达 A 相电压的噪声。

在我看来、我认为这是感应方面的一个问题、因为电流和电压实际上输出良好、没有噪声。
你能告诉我原因是什么吗?

-Dongyun