This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010077:SCL_S/SDA_S 引脚大约为1.6~1.8V

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1441168/tida-010077-scl_s-sda_s-pins-would-sit-at-round-1-6-1-8v

器件型号:TIDA-010077

工具与软件:

团队成员、您好!

但是、我的客户也可以复制此参考设计、遇到此问题:

问题是、当加电且没有任何 I2C 通信进行时、SCL_S/SDA_S 引脚的电压范围为1.6~1.8V 左右、而不是3.3V。 我在 SCL-M/SDA-M 引脚上都有上拉电阻器、并将 RST_MS 引脚连接到 IOVDD。 使用 REG_MODE 拉至 IOVDD 的片上稳压器时、DVDD 为~1.8V。 与 EVM 原理图的区别是:
1. AVDD/IOVDD 上只有1个1uF 的耦合电容器、而不是1uF+100nF 组合。 但我怀疑这不应该影响 SCL 引脚?
2. LED Tx 共享 IOVSS 接地端(因为 TIDA-010077正在这样做)。 想知道这是否会成为问题。

此致、

Renan