This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:无电池应用

Guru**** 2958490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1442746/pmp41062-no-battery-application

器件型号:PMP41062

工具与软件:

您好、专家:

  我希望了解系统中是否没有电池、以及3.3V 和5V 的设计方法。

  我仍然需要 PP5V 作为电源、它是否连接到充电器 VSYS?  

  此外、如果我需要从 EEPROM 引导、并且系统具有 MCU 控制、应该使用哪种模式、是 AlwaysEnableSink 还是 Safemod?

  如果我选择 AlwaysEnableSink、脉冲调节器为20V、3V、PPHV 的输出是什么、它将输出20V 吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果您需要电源、我假设您还有另一个 USB 端口、前提是这里没有电池、可以轻松添加另一个 具有直流/直流转换器的 USB 端口并连接到 VSYS、对于 PPHV、它只是一个连接到 VSYS 的路径开关、所以电压电平几乎相同。