This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:TPS25751在连接到手机时变为电流阱

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444508/pmp41062-tps25751-become-a-sink-when-connect-to-cell-phone

器件型号:PMP41062
主题中讨论的其他器件:BQ25756、 TPS25751、

工具与软件:

我们在电池组设计中使用了 TPS25751。 TPS25751和电池之间还有 BQ25756。 我们会发现、当我们移除电池且输出连接到手机时、 然后、Bat+(充电器输出)具有42V 的电压。 手机似乎是一个来源. 甚至测试了唯一不带 CC 模拟的5V Type-C 适配器。 具有相同的行为。  

我们不希望手机成为供电方。 我怎么会这样? 谢谢

电池电压:30V 至40V

电池开路为42V。

Type-C 输入:5V 或9V

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、PMP41062是双向的电源设计、如果您的手机配置为仅接受供电、它不会为电路板供电、或者如果您只需要提供电源的设计、那么您可能需要将电源板 PDO 配置为仅提供电源、您是否有电子邮件联系方式、以便让您找到适合 PDO 配置的人   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    什么是 PDO? 我可以直接通过电话与您联系吗? THX

    我的电子邮件: gary_chen@ti.com

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    你有什么建议吗? THX

    BR, Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、是的、您可以直接与我联系、PDO 是您可以通过 TPS25751中的 GUI 配置的功率配置文件