This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:反向运行

Guru**** 2962900 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447698/tida-010054-reverse-operation

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户想知道是否可以将  TIDA-010054的次级侧用作初级侧、将初级侧用作次级侧。

TIDA-010054的初级电压范围为 700V–800V 直流、而次级电压范围为350V–500V 直流(SPS) 250V–500V (EPS)。 客户的电压源为350VDC ~ 500VDC、并希望输出电压为700VDC ~ 800VDC

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    TIDA-010054是完全双向的。 请参阅软件实验5、6和7。

    此致、

    Andreas