This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TIDA-010210, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447197/tida-010938-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TIDA-010210、 TIDA-01606

工具与软件:

我已经向我的客户 Compuware 推广了 TIDA-010938、该客户将 PSU 设计为其母公司 超级微型计算机。  

最近、他们正在寻找用于其15kW 设计的三相交流/直流转换器。  他们对 TIDA-010938非常感兴趣。 我知道您可以向我共享或借用一个 EVM 吗? 他们想要测试它的交流/直流性能。  

他们将在 PFC 级中使用三相交流/直流电源、最终产品为 OCP PSU。  

此外、您是否具有交流/直流测试报告? 因为用户指南仅显示直流/交流数据。  

Compuware 链接: https://www.compuware.com tw

超级微型计算机链接: https://www.supermicro.com/zh_tw/

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    TIDA-010938不是三相设计、不能轻松更改。 我建议查看不同的设计、如 TIDA-01606或 TIDA-010210。 这些电容器更适合三相系统。

    所有设计文档都是在线的、实际上、如果他们有兴趣、可以下载 Altium 数据库(CAD/CAE-zipp 文件)并自行构建。  

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harald、

    抱歉、拼写错误。 是的、我推广了 TIDA-010210设计。 我们昨天与项目负责人 CPW Robin 会面。 我总结了以下行动。  

    -您可以共享或借用一个 EVM 进行测试吗?

    -您是否有交流/直流测试报告?

    - T-Type (TIDA-01606)和 ANPC (TIDA-010210)有什么不同? 由于他们考虑使用基于 GaN 的设计、因此 PFC 的开关频率为60kHz ~ 100kHz。 他们计划 PFC 级的效率大于99.3%。 我想知道哪一个效率更高、元件数量更少吗? 您能否分享相关的比较表?

    注释:Robin 提到15kW 设计适用于 NVDA GB300系统。 他们计划在25Q1启动该项目。  

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    借用此主板有点困难。 我们不再剩下任何板。 这就是我们将所有信息放在 TI.com 上的原因(Altium、布局原理图和 gerber、...)

    测试报告是 TIDA-010210设计指南的一部分。 您可以在这里找到测试结果。 您写下的规格与 TIDA-010210的工作条件基本一致、但电源除外。 功率达到15kW 可能是该设计的一个延伸部分。 也许还需要一个具有更低 RDSON 的不同 GaN 器件。

    我们今年早些时候发布的一篇不错的文章介绍了不同的电源拓扑。 请访问: www.ti.com/lit/pdf/SLUP417 

    此致

    哈拉尔德