This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41100:替换

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447975/pmp41100-replacement

器件型号:PMP41100

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在寻找更换 IP2366的解决方案。 很抱歉、现在只有中文版本的数据表可用。

对于可替换上述器件的参考设计建议、我们有什么建议吗?  

输入和输出功率不需要如此大、需要支持 PD 充电和 PD 放电。
非常感谢!
谢谢、此致、
Wendy