This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:未加密的 SPICE 文件访问

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448384/lm70880-q1-unencrypted-spice-file-access

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

希望在 LT Spice 中模拟 lm708x0器件系列。 据我了解、这些文件是加密的、可供 PSPICE 使用。 是否有可能获得未加密的 SPICE 文件或为 LT Spice 加密的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colton:

    我们的 PSPICE 模型在 LTspice 上不起作用,我们不支持 LTspice。 此外、要获取未加密的 PSPICE 模型、您需要与 TI 签订 NDA。  

    本